This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:将 TFP410用作 HDMI 发送器。

Guru**** 2525430 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328685/tfp410-using-tfp410-as-hdmi-transmitter

器件型号:TFP410

尊敬的先生:

我们正在使用 STM32MP157开发单板计算机类似产品。 我们还希望在设计中使用 RGB 到 HDMI 发送器。 请确认是否可以将 TFP410用于相同的用途。 头两年的估计数量是大约10升。 我们一方的唯一限制是产品毛刀要在10年内有效。 请同时确认相同之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    现在就让我们看看这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有计划终止此器件。 它大量销售、因此除非有充分的理由、否则不会停产。