This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34RT5110:申请 HDMI/TMDS 转接驱动器或重定时器解决方案

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, SN65DP149, DS34RT5110, TMDS181, TDP0604, TDP1204, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324868/ds34rt5110-request-for-hdmi-tmds-redriver-or-retimer-solution

器件型号:DS34RT5110
主题中讨论的其他器件:SN65DP159SN65DP149TMDS181TDP0604、TDP1204TMDS1204

大家好、

通过 LAN 电缆连接时、 如果 电缆长度超过2米、则通信失败、屏幕显示不正常。 因此、请查看附件并推荐转接驱动器或重定时器解决方案。 HDMI 源的 EDID、CEC、HPD 信号不会连接到转接驱动器或重定时器、但仅有 TMDS 信号连接。 并且客户正在考虑设计方法2的配置。

e2e.ti.com/.../HDMI-Redriver.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    很抱歉响应延迟。 我现在就来看看,尽快回到你的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送您用于此系统的控制引脚设置。 此外、请考虑为您的应用使用 SN65DP149或 SN65DP159。 不推荐在新设计中采用 DS34RT5110。

    此外、LAN 电缆的插入损耗是多少? LAN 电缆的损耗可能超过 DS34RT5110的 EQ 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    该系统上没有控制引脚设置。 他们在寻找可传输 TMDS 信号的转接驱动器或重定时器。 DS34RT5110只是一个示例器件。 我认为在它们的要求上不符合 SN65DP149/159。 您能否推荐适用于该设计的任何其他器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、明白了、很抱歉通信有误。 您正在使用哪种 HDMI 版本? 以下是一些可以使用的转接驱动器和重定时器。

    重定时器:


    TMDS181:https://www.ti.com/product/TMDS181

    转接驱动器:

    TDP0604: https://www.ti.com/product/TDP0604

    TDP1204: https://www.ti.com/product/TDP1204

    TMDS1204: https://www.ti.com/product/TMDS1204

    请查看以下器件、看看是否有符合您规格的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的支持。 客户正在考虑将 TDP0604和 TMDS181用于此应用、并且由于价格极具竞争力、他们希望设计 TPD0604而不是 TMDS181。 它是否设置为自举模式而不是 I2C 模式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    可在引脚搭接或 I2C 模式下设置 TDP0604、这两种模式都是一个选项。