This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:LMH0387

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329943/lmh0387-lmh0387

器件型号:LMH0387
主题中讨论的其他器件: LMH0397

您好!

我们在定制电路板上使用 LMH0387。 在我们的测试中、我们尝试再次使用 LMH0387和 LMH0387捕获我们生成的 HDSDI 图像。

尽管我们执行了寄存器更新、但输出信号没有改变。 当我们将 LMH0387 RX 与 LMH0387 TX 搭配使用时、图像中有闪烁。 In out 测试中、我们使用的是75Ohm RG179电缆。

在其他测试中、我们使用 LMH0397。 我们在使用 LMH0397或 PHABRIX 时没有问题。 我们可以为 LMH0387做些什么。 我们的原理图和布局设计与评估板 SD387EVK 相同。

我们在 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185737/lmh0387-regarding-value-of-rref?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMH0387#上尝试过。但没有变化。

测试步骤

LMH0387 TX => LMH0397 RX (通过)

LMH0387 TX => PHABRIX RX (通过)

LMH0387 TX => LMH0387 RX (失败)

PHABRIX TX => LMH0387 RX (通过)

LMH0397 TX => LMH0387 RX (通过)

 

LMH0387 - HDSDI  信号输出特性   

LMH0397 - HDSDI 信号输出特性

PHABRIX - HDSDI 信号输出特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    Unknown 说:
    LMH0387 TX => LMH0387 RX (失败)

    请允许我先提出一些问题、以便改进这一结果。  

    已使用 B1694A 电缆而非 75Ohm RG179电缆验证了 LMH0387。  如果使用的电缆长度较短、是否能够无错运行?

    此致、

    尼克