This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720S-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322459/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-q1

器件型号:DP83TG720S-Q1

您能否分享包含所有已知错误修复的 DP83TG720S-Q1驱动程序的最新版本?

将 DP83TG720S-Q1连接到 Zynq UltraScale+时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想标记 、祝您好运、并为我们推荐正确的 TI 同事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyke:

    在此处查找最新的 DP83TG720驱动器

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    您所指的帖子不包含所有已知的错误修复。 此论坛的某个位置是另一个 zip 文件、该文件修复了该驱动程序中有关链接自动协商的错误。

    是否可以指向 git repo 而不是 zip 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyke:

    让我检查一下、明天再联系您。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 Git 存储您的文档(https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW)所指向的不是最新的。 https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=3d6df168b5e740fecc50cee1bd1335cee19258df

    您的最新帖子等于此主题中发布的帖子: e2e.ti.com/.../4596514

    但我相信、如果不在线程结束时建议进行修复、会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyke:

    我共享的驱动程序具有您提到过的自动协商修复。 请尝试使用此驱动程序并共享出现的任何错误日志。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们相信您的驱动器中仍然存在问题。 我们修复了一些器件。

    您是否对这些修复感兴趣?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyke:

    是、请分享您发现的内容、如有可能、包括错误消息的任何屏幕截图。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会很乐意发出请求。 你能指出我们可以做出承诺的 git repo 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyke、

    大卫不在办公室,并将回复,当他在星期一回来。  

    感谢您的耐心。

    此致、
    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否计划将该驱动程序引入主线内核?

    在这种情况下,我们愿意作出贡献。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyke:

    请在此处提交有关 Github 的问题。  https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software/

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我们将进行考虑。

    您是否计划将该驱动程序引入主线?

    这将是一个强大的贡献动机,因为它确保未来的支持和维护...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyke:

    这是计划的一部分,是的,但我们目前没有时间表。 请暂时在 Github 上提交此问题。

    谢谢。

    大卫