This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:电荷泵电容器额定电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330160/max3232-charge-pump-capacitor-voltage-rating

器件型号:MAX3232

您好、TI!

我正在使用 MAX3232 RS -232收发器、工作电压为3.3V。 我想 对 C1-C4使用0.1 μ F、10%、0201、10V 陶瓷电容器或0.1 μ F、10%、0402、25V。 我的问题是、电荷泵电容器电压可以达到6.6V、因此由于降额的原因、是否建议使用10V 电容器? 如果我使用25V 电容器、自我以3.3V 电压工作以来、电容会下降吗? 注意:我无法选择使用16V 电容器。

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我想根据您的可能选择选择额定电压为25V 的电容器。 一般而言、我假设您使用的是陶瓷电容器、 我尝试挑选的最小额定电压是预期最大电压的2倍、因为当您获得高于额定电压的50%时、通常会发现电容器的降额相当大-也就是说、大约13.2V 是我挑选的最小电压 (这通常是我选择16V 电压的原因)、但如果您不能选择、25V 电压是100%可以的。  

    此致!

    帕克·道德森