This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:TRS (EAV、SAV)时序

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329699/lmh0341-trs-eav-sav-timing

器件型号:LMH0341

您好!

我们的客户正在将 LMH0341评估为以下信号链。

SDI 输入--> LMH0344-->LMH0341->FPG--> LCD

我们的发现是、出现这种情况的几率很小、但当 SDI 数据开启/关闭时、产生 V SYNC 误差的几率约为50次试用。

以下问题是 TRS (EAV、SAV)时序是否在 LMH0341重新串行化过程中被重新计时并重新插入?

我们的客户怀疑 LMH0341是否没有这样的功能、那么应该不会发生这种类型的 V SYNC 错误。

我们如何能够消除对这一调查的怀疑?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizki-San,

    请允许我们与我们的 SDI 专家讨论这一问题。  我们将在本周发布最新动态。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的望月山:

    LMH0341未插入 EAV/SAV。 FPGA IP 提供此功能。

    此致、Nasser