This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP402:适用于 PCIe 第5代时钟多路复用器

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP402, LMKDB1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328475/sn65lvcp402-apply-for-pcie-gen5-clock-mux

器件型号:SN65LVCP402
主题中讨论的其他器件: LMKDB1202

SN65LVCP402是否适用于 PCIe 第5代时钟缓冲器/多路复用器? 如果没有、您是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我认为这可能是合适的。 但是、我将重新分配给处理时钟缓冲器的产品系列、以便更好地了解提供缓冲器和多路复用器功能的组件。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    我们有几个具有多路复用器功能的 PCIe 第5代时钟选项。  我建议使用 LMKDB12xx 系列缓冲器、这些缓冲器目前仅处于预发布状态、预计很快就会发布。  

     

    我们还提供  具有2个输入和4个或8个输出的 LMK0033x 缓冲器。   

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的转发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个设计需要 LMKDB1202来选择每个时钟源。 它何时适用于新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    好的。 现已提供样片、RTM 将在2024年7月~日。   

    此致、

    将会