This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:在 GPIO 模式下运行

Guru**** 2679335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329389/tusb320lai-operation-in-gpio-mode

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

当 OUT1/2从[H/H]变为[H/L]或[L/H]或[L/L]时,是否可以断定所附状态已经固定?
从内部状态变化到 OUT1/2的输出变化是多少?
此外、可以假定 OUT1/2的输出时序没有差异吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我能否判断当 OUT1/2从[H/H]变为[H/L]或[L/H]或[L/L]时附加的状态已经固定?

    是的、当 OUT1和 OUT2改变状态时、连接状态已经固定。 当320LAI 配置为 UFP 时、这些引脚是用于检测 DFP 广播的电流模式的输出。

    Unknown 说:
    从内部状态变化到 OUT1/2输出变化的时间是多少?

    我们估计时间大约为50us。

    Unknown 说:
    此外,是否可以假定 OUT1/2的输出时序没有差异?

    是的、这是一个安全的假设。

    您能否描述一下您想对 OUT1/2信号执行什么操作?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的回复。
    我已经阅读和理解。
    我计划通过在 OUT1和 OUT2中触发更改来检查状态、因此我检查了是否有任何时序或偏差。

    此致、
    柳。