This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:LIN 上的可变电阻器(PIN6)

Guru**** 2990460 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD1LIN24-Q1, ESD751-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329554/tlin1029a-q1-variable-resistor-on-lin-pin6

器件型号:TLIN1029A-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD751-Q1、ESD1LIN24-Q1

您好、团队成员:

我的客户询问我以下问题。 您能告诉我您的意见吗?

- 是否可以在 LIN (PIN6)和 GND 之间放置一个芯片压敏电阻?  

允许的最大电路电压:26V
压敏电阻电压范围:30.6V 至37.4V
压敏电阻电压(容差):33V
最大值 额定电容:100pF

-我的客户正在根据 IEC61000-6-2进行浪涌测试。 浪涌电压施加到 LIN (PIN6)。

-他们尝试了两次测试。 (替换为1。 齐纳二极管、2. TVS 二极管: ESD751-Q1和 ESD1LIN24-Q1)

但测试失败了。 引脚6被浪涌电压断开。 因此他们考虑应用 芯片压敏电阻。

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    TLIN1029A 不符合  IEC61000-6-2的要求、即工业环境的 EMC 抗扰性。 他们使用 ESD 保护组件的 ESD 二极管可以根据 IEC61000-4-2提供汽车级 ESD 保护。 在回答他们的问题时、可以使用压敏电阻作为 ESD 保护。  

    此致、

    肖恩