This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:ROUT 电流、上升和下降时间

Guru**** 2783695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328079/max3221-rout-current-rise-and-fall-times

器件型号:MAX3221

是否有适用于 ROUT 输出电流的规格或数据?  数据表中有电压电平、但没有提及输出电流能力。  此外、ROUT 的上升时间和下降时间是否有值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的测试条件为−1 mA 和1.6 mA。 (当连接到 CMOS 输入时、实际输出电流接近于零。)

    边沿速度取决于电容负载;请参阅 [FAQ]逻辑器件的输出转换速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    Clemens 正确-为-1mA (1mA 将 ROUT 引脚保持在"高"输出电压)和1.6mA (1.6mA 灌入 ROUT 引脚)指定了测试条件、通常、ROUT 连接到 一个高阻抗引脚-因此电流测试点(-1mA 和1.6mA) 可用于帮助调整偏置电阻器的大小(下拉电阻器应参考1mA 值、上拉电阻器的大小应符合1.6mA、以实现大多数数据表中的内联答案)

    至于转换时间、我们没有直接的评级、 但是、Clemens 提供的常见问题解答可能是我们掌握的最准确的信息、您可以通过这些信息估算该值-同样、在您自己的特定系统设置中的常见问题解答测试中也有介绍-但近似步骤如下所示 -这个过程是我们在没有直接数据的情况下使用的。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入理解。  我正在研究什么转换时间可能是最坏的情况(调整负载电容)、以确保不会影响布线长度。  最好知道 ROUT 驱动/灌电流能力、以便为 ROUT 引脚开发简单的.ibs 模型。  我将测量器件以获得典型的上升/下降值与负载 C、但根据低电流上拉或下拉数据表值、怀疑未端接布线是否存在问题。