This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:热插拔要求以及防止未供电设备损坏

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328592/sn65mlvd204b-hot-plug-requirements-and-protection-against-damage-in-unpowered-devices

器件型号:SN65MLVD204B

您好!

我们有一个设计、在模块 A 和模块 B 这两个通过差分电缆进行通信的远距离模块上有两个 SN65MLVD204B。 可断开电缆、从而断开通信链路并移除模块 B 的电源和接地基准。

模块 A 始终通电、即使模块 B 断开连接、模块 A 也可随时驱动 SN65MLVD204B 的 DE (驱动器使能)引脚。
模块 B 可随时连接、包括模块 A 正在驱动差分对或处于 tri 状态的差分对时。
当模块 B 连接到电缆时、SN65MLVD204B VCC 电源轨需要~100ms 的时间来加电。 在此期间、模块 B 上的 SN65MLVD204B 将使 VCC = 0V、并且 差分对要么由模块 A 上的 SN65MLVD204B 主动驱动、要么处于 tri 状态、并且可能浮动至最高2.4VDC

TI 是否建议针对过压情况增加保护、例如从差分对(A、B 信号)到 VCC 的二极管?
确保模块 A 和模块 B DE (驱动使能)信号取消置位是否有助于将风险降至最低?

出现这些问题是因为我们损坏了系统上的一个 SN65MLVD204B 器件、并且在连接模块 A 和模块 B 的过程中有可能发生损坏。


谢谢!
泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 VCC 如何、引脚上的绝对最大额定值允许电压高达4V

    断开和连接可能会产生各种过压(ESD、电弧等)。 线路是否有任何保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    根据你的绝对最大额定值陈述、听起来你不必担心在模块 B 未通电时、模块 A 会将差分对线驱动到模块 B。

    不是、这些线路不包含任何 ESD 或其他过压保护。  SN65MLVD204B 包含高达8kV 的 HBM ESD 保护、因此我们仍以此机制为基础。

    您是否建议我们在收发器外部添加 ESD 保护?

    再次感谢、
    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道造成损害的原因。 但是、当有一个人可以触摸的连接器时、很可能是 ESD 引起的随机故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    至于将差分对线路驱动到模块 B、数据表在第8页的"接收器或收发器断电输入电流"下提供了器件的最大电流值。 根据第6页的额定值、内部 ESD 保护将防止出现少量 ESD 能量。 它将具有一些浪涌保护功能、但如果系统中的瞬态电压超过这些值、则可能需要一个外部保护二极管。 根据表6.5、禁用 DE 引脚将更改电源电流。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    如果可能、您可以尝试 检查电压瞬态。 内部 ESD 保护对于 ESD 事件将非常有用。 图8-2展示了如何保护 ESD 事件在短时间内免受高压影响。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、Amy