This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:与介质转换器相混淆

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325829/dp83td510e-evm-confused-with-the-media-converter

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83822I

您好!

我与 DP83822I 介质转换器的功能相混淆、这意味着使用以下连接方式、SPE 连接器可以直接转换到 RJ45、而无需 MAC 控制?

DP83TD510EVM 用户指南(修订版 B)(TI.com.cn)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、无需寄存器访问即可通过 DP83TD510E-EVM 搭接实现 SPE 到 RJ45介质转换。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    如果我使用两个 EVM、它们通过 SPE 连接器连接。 它们的 RJ45连接器连接到计算机。 是否可以这样进行连接以进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、这是可以实现的。 我使用此配置进行了测试、并在背对背 Windows 机器之间验证了 ping 和 iperf 吞吐量测试。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、非常感谢。

    我们完成了该测试、但 在 RJ45侧没有链路。  

    是否必须配置任何 PHY 寄存器?

     您能否 提供测试配置的详细配置步骤?

    如果我使用两个 EVM,它们通过 SPE 连接器连接。 它们的 RJ45连接器连接到计算机[/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    无需配置 PHY 寄存器、但需要执行一些 EVM 返工。

    对于自举设置、请移除 LED_0上的跳线、并确保两个电路板具有相同的 LED_2自举设置。

    您如何为电路板供电、DP83TD510和 DP83822的链路状态如何?

    我采用相同媒体转换设置的测试通过 USB 为电路板供电-您是否能够复制此电路板配置并进行测试?

    谢谢!

    埃文