This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:如何在不使用时停止操作以降低功耗

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327684/dp83848k-how-to-stop-the-operation-to-reduce-power-consumption-when-not-in-use

器件型号:DP83848K

大家好、

客户考虑将 DP83848K 用于其新产品、并有以下问题。 您能回答以下问题吗?  

  • 为了降低功耗、客户希望在不使用时停止操作->可以将复位设置为未解决吗? (/RESET_N 为低电平)
  • 以及此时将消耗多少电流? (粗略估算可以接受)。
  • 是否有其他方法可以停止 DP83848K 运行?
  • 以太网通信期间、如果 DP83848K 操作停止、是否有任何问题?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuto!

    我很高兴听到客户正在考虑使用 DP83848K。 我能不能问他们采用 DP83848有哪些特性? 他们对以太网 PHY 有什么要求?

    我在下面回答了您的问题、但我也想问一个系统级问题。

    电路板如何确定何时需要该 PHY?

    • 如果以太网端口上没有流量、请关闭。 但一旦 PHY 关闭、电路板如何知道线缆上何时出现更多流量?

    • 为了降低功耗、客户希望在不使用时停止操作->可以将复位设置为未解决吗? (/RESET_N 为低电平)
      • 在不使用时将848保持为复位状态是完全合适的。 但是、电路板如何知道何时从复位状态释放 PHY (当 PHY 处于复位状态时、不会接收到来自链路伙伴的数据包)。  
    • 以及此时将消耗多少电流? (粗略估算可以接受)。
      • 这是一个较旧的器件、我们没有此方面的现有数据。 我们 提供了 EVM、 您可以在这里进行测量。
    • 是否有其他方法可以停止 DP83848K 运行?
      • 否、848没有任何低功耗模式。
    • 以太网通信期间、如果 DP83848K 操作停止、是否有任何问题?
      • 主要问题是丢失数据包/数据。 如果 PHY 在通信期间复位、则线路上的所有数据包都将丢失。 问题是否是特定于应用的、由系统工程师决定。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。 我回答了客户的问题、并向他们提出了您的问题。

    客户选择  DP83848K 的主要原因是他们以前使用过此器件。  您是否有 适用于此的任何较新替代器件或推荐器件?

    此致、

    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我推荐 DP83826。 这是另一种10/100 Mbps 以太网 PHY 、具有更多降低功耗的特性(EEE、低功耗和 WoL)。  

    此致、

    阿尔瓦罗