This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:SPI 通信

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327810/tcan4550evm-spi-communication

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

大家好、

我使用的是 TCAN4550EVM、并通过 SPI 与主机 MCU 接口相连。 我发送的是读取序列、但作为响应、我没有在 MISO 线路上获得任何信号输出。

请查看随附的快照并解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    您能否验证 VSUP、VIO 和 VCCOUT 引脚上的电压?  此外、您能否验证 RST 引脚上的电压?  对于正常运行、它应该处于低电平。

    如果可能、您能否提供 EVM 的图片以便我可以看到跳线和开关位置设置?

    感谢您提供 SPI 读取图。  您是否可以尝试读取寄存器0x0000、即 Device_ID1寄存器?  该窗口的默认值应为0x414354。

    我很好奇、是否在 SDO (MISO)网络上检测到任何活动。  此图由寄存器0x0820组成、此寄存器是一个中断寄存器、除非设置了中断位、否则通常返回0。  寄存器0x0820要求 TCAN4550的数字内核正常工作、这要求电源和时钟(晶体)都正常工作。  

    不过、Device_ID1寄存器仅要求器件具有良好的电源、不需要时钟(晶体)即可工作。  该寄存器仅根据 SPI 时钟运行。  因此、如果我们看到从0x0000读取而不是从0x0820读取的响应、则这可能表明存在与时钟(晶体)相关的问题。  但是、它也不会返回值、那么可能还有其他一些问题。

    如果可能、您还能否提供 EVM 的图片以便我可以看到跳线和开关位置设置?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的答复。

    所需引脚上的电压如下:

    VSUP:13.01V、VIO:4.96V、VCCOUT:9.28V、RST 引脚:0.1V。

    请查看随附的电路板图片。

    此外、我将从寄存器0x0000读取相同的响应。

    此致、

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit 您好!

    9.28V 的 VCCOUT 电压使我有问题。  这应该是一个绝对最大电压为6V 的5V LDO。  如果 VCCOUT 电压实际上为9.28V、则器件可能已损坏、这就是它不响应 SPI 消息的原因。  请仔细检查 VCCOUT 电压、如果它为高电平、则需要更换 TCAN4550器件。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    实际上、器件损坏是不知道具体情况的、但可能是输入电源(VBAT)中存在某种瞬态电压导致了故障。 不过、我现在能够在 MISO 线路上接收数据。

    我正在接收第一个字节"E0"或"A0"。 我想知道、这个字节的含义是什么?  

    谢谢。此致、

    安盖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    很抱歉听到器件已损坏、但我很高兴您能够取得进展。

    在每个 SPI 读取/写入事务中、器件紧随 SPI 芯片选择信号转换为低电平后在前8个 SPI 时钟周期返回"全局故障标志状态"。  这使 MCU 能够在不需要 MCU 读取完整中断寄存器的情况下、监控是否需要立即引起注意。  全局故障标志与寄存器0x0820[7:0]相同。

    0xA0的值设置了 CANERR 和 GLOBALERR 标志。  CANERR 位可在 CAN 静音或 CAN 卡在显性状态下设置。  您还可能遇到 CAN 静默错误、此错误在大约1秒内未检测到 CAN 总线活动时发生。  该位还将设置全局错误位。

    值0xE0设置了附加 WKRQ (唤醒请求)位、表示器件可能唤醒。

    这些位都不表示真错误条件、我想说它们只是用于在器件启动和运行时提供信息的位。  器件启动并运行后、正常应用可能不希望出现 CAN 错误、因为这可能表示器件在总线上通信的能力存在问题。

    此致、

    乔纳森