This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:MDIO 端口配置

Guru**** 2644645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325170/dp83867cr-mdio-port-configuration

器件型号:DP83867CR

您好!

我们有一个关于 MDIO 端口配置的简单问题。

它是 I/O 功能端口、在输出模式期间、在数据表上推荐使用2.2k Ω pu。

我们预计这是开漏输出端口。

但是、未连接 PU 电阻器时的实际测量波形存在1.2V 偏置电压、高电平为3.3V。

是 CMOS 输出端口吗? 或者有采用开漏配置的3.3V 漏电路径?

我们想知道它可以验证我们的系统设计验证。  

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    感谢您分享您的观察。  

    请问您之前提到的偏置电压是什么? 在 H-Z 阶段期间、偏置电压是否为?

    在测量 MDIO 线路时、是否已连接到另一个 SoC?  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    噢! 我没能附加一个文件。

    下面是开路条件下的 MDIO 引脚监控波形、无其他外部连接。

    我们可以看到三态电压输出、即使没有 PU 电阻器或 SOC 连接。

    此致、

    望月市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    感谢您分享波形。 我将与团队进行讨论并提供回复。

    同时、我可以问您是否面临任何 MDIO/MDC 通信问题?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    否、我们不会遇到 MDIO/MDC 通信问题、而是只是继续验证每个引脚功能。
    然后、存在来自预期 I/O 引脚配置的电压波形不符、开漏。

    此致、

    望月市

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    要实现完整功能、需要将 MDIO 线路的上拉电阻器连接到 VDDIO。 MDIO 应为开漏引脚。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    要获得完整的功能、还需要外部 PU 电阻器。

    是否可以知道实际器件为什么具有三态输出电压、即使没有用于开漏端口的 PU 电阻器?

    此致、

    望月市   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    以我们的理解为基础、由于 MDIO 线路上缺少上拉电阻、因此在 MDIO 信号中看到了3级电压。 MDIO 引脚内部有一些内部结构、会导致 Hi-Z 阶段期间出现弱上拉。  为了防止 MDIO 线路中出现这种弱上拉、我们始终建议在 MDIO 线路上连接上拉电阻器。

    --

    此致、

    林希尔曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    非常感谢您的支持。

    我们与客户进行沟通。

    此致、

    望月市