This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA 和放大器;PCA 通过 FET 挂起时间效应

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329501/tca9548a-tca-pca-passfet-hangtime-effect

器件型号:TCA9548A

大家好、

能否帮助您了解我们的 TCA 和 PCA 系列产品是否存在相同的信号问题?

在内部称为"PassFET 挂起时间"效应。

TCA9548A:TCA9548APWR 主接口信号问题-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

PCA9306:从器件接口信号质量问题-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

以及这种影响是否会影响 SI 问题?

我的理解:

PassFET 死区时间比信号周期短得多、可能不会影响上升/下降沿。 并且我的客户在该频率带宽范围内使用我们的产品。 PassFET 死区效应完全不会影响。

我的理解是否正确?

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 这样一个导通晶体管的所有器件(某些电平位移器、所有 Δ Σ 开关/多路复用器)都具有这个效应。 由于速度低至 I²C Ω、因此这对信号完整性没有影响。 (请注意、I²C 的上升沿比上升沿慢很多。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您提供的资源和理解的内容是正确的-所有 I2C 开关/多路复用器都将具有这种 PassFET 挂起时间效应。 如上所述、由于此延迟时间的时间标度极小、因此不会影响您的信号。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    亚历克斯