This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221ARSER/TI 变色观察结果

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321558/ts3usb221a-ts3usb221arser-ti-discoloration-observation

器件型号:TS3USB221A

我们已购买 TS3USB221ARSER/TI、在将器件用于我们的 PCB 板之前、我们的 QC 团队在检查这些器件后发现引脚上出现以下变色。 我们也完成了可焊性测试、部件可以通过测试、但是由于出现了变色现象、我们在使用部件时遇到了一些问题。  您能否帮助检查以下图片并提供建议、因为褪色问题在部件通过焊接、X 射线和 decap 测试的条件下符合 TI 标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liyang:

    此问题可能最好已转至我们的质量 和可靠性团队。  我们的所有器件都经过了广泛测试、因此市场上的任何器件在交付时都通过了这些测试。  您能否告诉我、您在何处以及何时收到这些商品、您的团队会将它们存储多长时间?

    以下是 TS3USB221ARSER 的认证摘要: 认证摘要

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:  

    采用 10-UFQFN 封装的 TS3USB221ARSER/TI 是否  已推出适用于 TI 粗糙预镀引线框技术的变色? 如果需要、您能否与我们分享 PCN 和相关文档?  

    谢谢!  e2e.ti.com/.../Application-Note-Single-Side-Rough-Leadframe.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Winnce,

    我已经联系封装团队寻求答案、我会在24小时内跟进。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Winnce,

    封装团队请求在器件顶部进行标记、以确认是否适用粗预镀引线框技术、并回答我最初关于何时收到它们的问题。  

    他们证实、镀过粗的引线框不能解释图像中出现的变色; 变色的一种可能性是"我们所说的 Ag 失去光泽、不会影响焊点的润湿性或无引线封装的可靠性"。  一旦我们获得有助于确认这一点的顶部标记。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  

    请参阅下面 TS3USB221ARSER 的正文标记照片。  "AG 失去光泽、不会影响焊点在无引线封装上的润湿性或可靠性"一旦确认、您能否向我们分享官方文件?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我请求了一份文件。  只要我收到回复、我就会告诉您。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Winnce,

    没有任何正式文件证实失去名誉不会影响结果。  考虑到过度的失去光泽可能是由储存条件造成的,我们不能作出这样的保证。  这里是有关产品存储的更多信息: 产品货架期|质量和可靠性| TI.com

    关于 Ag 失去光泽问题、我只能说、在之前观察到的所有情况中、Ag 失去光泽并未影响焊点的润湿性或可靠性。  

    这些商品是否有货件标签?  抱歉、但是顶部标记不足以确定这些是不是粗糙的预镀引线框技术。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Winnce,

    您是否能够提供发货标签?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而标记为已解决。

    此致、

    尼古拉斯