This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:前置通道和后置通道的最大布线长度

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325884/tusb212-pre-channel-and-post-channel-max-routing-length

器件型号:TUSB212

大家好、

我如何理解数据表中的"支持长达5m 前置通道或2m 后置通道电缆长度"这句话意味着距离主机和器件的总长度可以是5m +2m = 7m、也意味着总长度是5m?

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    最终、TUSB212支持的距离将取决于系统在240MHz 时以分贝为单位的前置通道和后置通道损耗。

     数据表中提到的长度测量是近端眼图测量值、并使用 TUB212EVM 进行了测试。  TUSB212EVM 可以支持5m 后置通道、使用8英寸电缆前置通道、或2m 前置 通道、使用1m SMA 电缆后置通道。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    您还有其他问题吗?  否则、请将其标记为已解决。

    此致、

    尼古拉斯