This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:ISO-11898报告

Guru**** 2543930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329252/tcan3404-q1-iso-11898-report

器件型号:TCAN3404-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN3404

大家好、

我们是否有 tcan3404-Q1可以向客户提供的 iso11898报告? 谢谢!

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    ISO 11898-2规范的当前版本未概述3.3V 供电收发器的测试程序。 我们正与标准机构合作、确定最适合此类器件的测试设置、以便 C&S 可以执行符合性测试并为 TCAN3404提供报告。 请预计此类文档可在器件的 RTM 日期附近提供。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的信息! 我已看到、此器件将在24年第1季度进行 RTMed。 我可以知道 RTM 的正确时间吗?  

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这仍然是发布计划、但标准组织的发展速度似乎比我们的开发团队慢。 因此、我们有可能击败了市场上的标准更新。 密切关注 TRx/SharePoint 中的产品文件夹、以了解一致性测试报告何时可用。  

    此致、  
    埃里克·肖特