This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:3.3伏替代5伏 CAN 总线收发器

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD256, SN65HVD230, TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329253/sn65hvd256-3-3-volt-replacement-for-5-volt-can-bus-transceiver

器件型号:SN65HVD256
主题中讨论的其他器件: SN65HVD230TCAN330

我们已经 在5伏 CAN 总线设计中使用了 SN65HVD256D、但是现在需要一个3.3的 CAN 总线收发器。  当查看潜在的替代产品时:

https://www.ti.com/interface/can-transceivers/products.html#0=3%20to%203.6&

我看到有76个潜在的替代器件(!)。

遗憾的是、似乎没有太多选择标准来帮助筛选选择。  我希望挑选一个与  SN65HVD256D 相似的器件(包括相同的占用空间)、但该器件将在3.3伏下运行。  您能帮助我们选择最好的候选人或几个潜在的候选人吗?

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD256在引脚5上具有电平转换器电源、在引脚8中具有静音模式使能。 是否实际使用了这些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    感谢您向 E2E 提出问题。  

    最相似的3.3V 电源收发器是 SN65HVD230系列。 这是与 SN65HVD256类似的老一代收发器、具有与针对 CAN 信号的 SN65HVD256相同的基本引脚排列、但引脚5和8具有一些不同的选项。 根据您的用例、此系列中的其中一款器件可能与您现有的原理图引脚兼容(当然会使用更新的 Vcc 电源)。 我认为这就是为什么 Clemen 要问您当前正在使用的 SN65HVD256功能。  

    较新的 TCAN330系列具有类似的引脚排列选项、同时提供了其他优势、即更高的绝对最大额定电压、数据速率能力以及更接近 SN65HVD256的温度规格。 如果可能、我会将此系列推荐用于更新的设计。  

    每个3.3V 收发器系列共用一个数据表、因此您应该能够在这两个文档之间轻松浏览引脚排列选项。 如果您对这些器件的规格和器件有任何疑问、  

    此致、  
    埃里克·肖特