This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146-Q1

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328798/tcan1146-q1-tcan1146-q1

器件型号:TCAN1146-Q1

大家好、

我想将 CAN 芯片从 IO 电压为3.3V 的微控制器中唤醒。

但 WAKE 引脚的 VIH 最小值为4V。 是否可以使用寄存器更改 WAKE 引脚的电压电平?

此致、

马尼穆图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manimuthu:

    WAKE 端子被连接至一个电池电平输入信号、此信号可在系统的 Vio 和 Vcc 电源被禁用时被切换。 此类信号可通过 MCU GPIO 引脚使用在开漏配置中设置的外部 FET 进行控制。

    如果 Vio 可用、而 MCU 处于运行状态、它可以控制收发器的状态、包括通过发送 SPI 事务将其从睡眠模式唤醒。 这在此用例中是可行的吗?或者在这种情况下、此唤醒功能的唯一工作方式是通过 GPIO 进行切换吗?

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    谢谢你的答复。  

    您能否提供"采用开漏配置设置的外部 FET 的示例电路"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manimuthu:

    有关开漏 FET 配置、请参阅下面的。  

    此致、  
    埃里克·肖特