This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:关于(直流升压)引脚14下拉至 GND、有什么问题吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329486/tusb1002a-about-dc-boost-pin14-pull-down-to-gnd-have-any-concern

器件型号:TUSB1002A

您好、支持团队

我们的客户端使用 TUSB1002A、我们有疑问、DCBOOST 引脚可能会将10k 下拉至 GND?

原理图如下所示:

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    视情况而定。  有关直流增益对眼图的影响、请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slla421.pdf 第4.2.2节。 直流增益主要决定直流和低频部分的均衡器增益、如下所示、直到均衡器的线性升压部分达到一部分、这可能会略微调整眼图线路分布和边界因素。

    除非 DC 增益引脚设置为+2dB、否则当设置为低电平时、DC 增益引脚将使表7-3中定义的 DC 增益电平增加+1dB。 如果表7-3中定义的直流增益电平已经为+2dB、则将该引脚置为低电平将不会更改直流增益电平。

    现在、我将移除 RER101并保持直流增益悬空、以便它在内部上拉。

    谢谢

    大卫