Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 您好、支持团队
我们的客户端使用 TUSB1002A、我们有疑问、DCBOOST 引脚可能会将10k 下拉至 GND?
原理图如下所示:

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
劳伦斯
视情况而定。 有关直流增益对眼图的影响、请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slla421.pdf 第4.2.2节。 直流增益主要决定直流和低频部分的均衡器增益、如下所示、直到均衡器的线性升压部分达到一部分、这可能会略微调整眼图线路分布和边界因素。
除非 DC 增益引脚设置为+2dB、否则当设置为低电平时、DC 增益引脚将使表7-3中定义的 DC 增益电平增加+1dB。 如果表7-3中定义的直流增益电平已经为+2dB、则将该引脚置为低电平将不会更改直流增益电平。

现在、我将移除 RER101并保持直流增益悬空、以便它在内部上拉。
谢谢
大卫