This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF388:双链路 LVDS 转换为 HDMI

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322609/ds90cf388-dual-link-lvds-convert-to-hdmi

器件型号:DS90CF388
主题中讨论的其他器件: TFP410

尊敬的所有人

我的 PCB 具有用于 LCD 监视器的双链路 LVDS (SXGA 和更高版本)
现在、我要连接 HDMI 监视器我的 PCB。

是否可以通过以下连接进行连接?

我的 PCB LVDS 链路1 ---   DS90CF388 --(RGB24位 x2ch)-- TFP410 -- HDMI!
我的 PCB LVDS Link2 _____|

此致
Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我的 PCB LVDS 链接1 ---   DS90CF388 --(RGB24位 x2ch)-- TFP410 -- HDMI![/报价]

    是的、这种设置应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    私のPCB LVDSリンク1 ------- DS90CF388 --(RGB24位 x2ch)-- TFP410 -- HDMI!

    感谢您的回复!

    TFP410具有单通道 CMOS 输入。

    DS90CF388未连接 TFP410。

    请告诉我哪些器件 支持具有 FPD 链路支持的高速(高达108MHz) LVDS 1CH 至 CMOS 1CH。

    此致、

    Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统是否需要在 DS90CF388上启用两个通道? 或者仅使用一个通道是否可行?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼古拉·安东努奇
    很抱歉这么晚才回复。

    best plan -> LVDS 双通道到 HDMI 的交换
    Backup plan (备份计划)->  LVDS 单通道交换到 HDMI。 但分辨率将受到

    LVDS 双通道到 HDMI 很难交换。

    此致、

    Iba Kentaro

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kentaro、

    我们的团队目前因美国公众假期不在办公室,将于2月20日返回。 感谢您在此期间的耐心等待  

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey McCrea:


    >我们的团队目前因美国公众假期不在办公室,将于2月20日返回

    好的、我演示了。 我正在辞职。
    祝您度过美好的假期!

    此致、
     
    Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kentaro、

    如果满足系统需求、DS90CF388能够进行单通道 LVDS 运行。 如需更多信息、请参阅 DS90CF388数据表的"应用信息"部分。

    这是否足以满足您的需求?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼古拉斯
    非常感谢。

    >请参阅 DS90CF388数据表的"应用信息"部分。
    好的,我不贵。

    此致、
    Iba Kentaro