This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS2PCIE412:具有无源开关的 PCIe 多路复用

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS2PCIE412, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328988/ts2pcie412-pcie-multiplexing-with-passive-switches

器件型号:TS2PCIE412
主题中讨论的其他器件:TMUX1574、、 TMUXHS4412

您好!

  • 这种 PCIe (第2代)数据通道和控制信号的切换是否可以工作? 开关不是动态控制的,但总线连接至 Endpoint1或-2。 切换后、将通过总线握手。 主要思路是使用无源 SPDT 开关、而不是 PCIe 数据包开关。
  • TS2PCIE412RUAR 是4通道8:16多路复用器/多路解复用器 PCI Express 开关
  • TMUX1574低电容、2:1 (SPDT)四通道

此致、

S·维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VESA、

    感谢您与我们联系。 您已说明不会动态控制开关-我想再次确认您的目的是、在协议协商期间或 PCIe 链路建立后、开关输出不会更改、对吗?

    我还推荐 TMUXHS4412作为 TS2PCIE412的替代器件。

    由于针对 TMUX1574的建议、我将重新分配给另一个产品系列。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VESA、

    感谢您联系我们! 在使用 TMUX1574时没有看到任何问题。 您在此挑选了一个非常流行的高带宽器件。 只要器件所用的电压范围处于工作条件内、就可以正常地将这些信号通过器件。  

    如果您还需要其他信息、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!!

    是的、开关在握手之后将处于稳定位置、直到控制 CPU 决定复位 PCIe-link 以选择其他位置。

    TMUXHS4412看起来是非常好的替代方案、为此、我们深表感谢。

    BR. VESA