This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:RXD 输出电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312286/tcan1057a-q1-rxd-output-current

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251

大家好、

我因 CAN 通信向客户推广了 TCAN1057、我看到数据表中有两个规范:8mA 最大额定值和继续推荐2mA。 您能帮助我进一步了解其中的差异吗? 如果客户需要6个-7mA 电流、该器件是否合适? 非常感谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    8mA 最大额定值是器件不会损坏的额定值。 2mA 是可保证数据表中的参数的电平。 那么、是的、该器件可以用于6个-7mA、但是它们如何将该电流从 RXD 引脚中拉出呢? 他们为什么需要6个-7mA?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我需要与客户讨论您的问题、稍后向您提供反馈。

    那么、它可以支持的最大电流容量是多少? 在我的理解中、8mA 是应力、2mA 是保证值、2mA 似乎是典型容量、对吧?

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    2mA 是根据正常运行条件下的设计和 PVT 转角测试设置的限值。 正确、8mA 是器件可能损坏的地方。 因此、虽然7mA 低于应力限制、但高于正常工作条件、此时无法保证其他 RXD 参数。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的帮助、我们是否有10mA RXD 输出电流器件? 符合客户要求。 谢谢。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    对于 CAN 收发器、我们没有这样的器件。 您能详细说明一下这一要求吗?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    SN65HVD251可满足此要求、如下所示。 但是客户告诉我、此设备已停产。

    TCAN1057 8mA 还不够。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    为什么它们在 RXD 引脚上确切需要10mA 电流功能? 我需要了解其应用中的这项要求来自哪里。 客户从何处得知此部件已停产?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    该10mA 经过测试、您能否帮助我进一步了解 RXD 的电流对应用的影响?

    EOL 是客户的错误、我已更正。

    BRS、

    弗朗西