This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:电缆长度问题

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1219, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327046/lmh1219-cable-length-problem

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件:LMH1228、、 USB2ANY

你好

我设计了一个4K-SDI 双路1至4分配器、使用 LMH1219作为均衡器、使用 LMH1228作为驱动器、如方框图中所示。

这是我的 EQ 和 DR 原理图、   

在我的设计中、我必须使用后面板、因此没有板载 BNC 连接器。

这是我后面板的图片

您可以在 PCB 上看到我的 EQ 电路

和 DR 电路:

我尝试在均衡器、DRS 和电源部分之间留出空间

此外、在背面板上、我还在均衡器和驱动器之间画了一个

考虑到所有这些因素、当我使所有驱动器都具有输出时、在均衡器上使用 Belden-1694时、无法获得超过25m 的输出、而数据表显示它可以处理75m 的输出。 关闭驱动器后、均衡器将锁定60米以上(我可以在锁定 LED 指示灯上看到)。 我不知道为什么驱动器会影响均衡器信号、我应该怎么做才能防止出现这种问题。 你有什么建议吗?

如果有一个很好的仿真工具、我可以使用它来了解问题的位置、请介绍一下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您发送这些详细信息。 我希望确认几件事

    • 所有器件的 OUT_CTRL 是否均悬空?

    • 现在不要进行仿真、而是尝试 使用寄存器或引脚控制关闭 LMH1228上的 OUT0+ OUT0-。 禁用100 Ω SMA 输出后、请检查是否 获得预期的电缆长度。 我们之所以建议这样做、是因为电缆长度可能是由于串扰所致。 请单独关闭其他输出、并检查您是否也看到了改进。 让我们知道是哪个输出导致了问题。

    如果您还有任何问题、请告诉我、或者希望我详细说明一下任何内容。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的考虑。

    • 对于所有驱动器和均衡器、OUT_CTRL 均为悬空。
    • SigCon 如何发挥作用? 据我所知、 默认寄存器和默认寄存器可能是最佳答案、我也有问题。
    • 在默认寄存器下、OUT0+/-和 SDI_OUT2+/-处于禁用状态。 在这种情况下、我的电缆长度更好、大约为25米。 启用所有驱动器输出后、电缆长度降至15米。

    此外、我还使用 SYZ 的 ANSYS SIwave 对 PCB 进行了仿真、您可以在下图中看到结果。  

    这是来自2x LMH1228的4个输出 SDI 和来自2x LMH1219的2个输入 SDI 之间的 SYZ 参数

    通过我的测试结果、我知道我有问题是因为串扰、如果我可以增加均衡器和驱动器之间的空间、会更好、我可以得到大约45m 的空间、但在这个项目中、我无法增加这个空间。 我想知道对我来说有什么解决方案吗?

    需要说明的是、当我关闭驱动器的电源和读取均衡器锁时、它可以锁定70米以上、但我不知道驱动器如何影响均衡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    再次感谢您提供的信息。

    SigCon 如何助您一臂之力? 正如我所知、 默认寄存器和默认寄存器的最佳选择也存在问题。
    • SigCon 将是直观显示串扰对每个器件的影响的最佳选择。 SigCon 能够与器件的寄存器交互来 显示信号 HEO (UI)和 VEO (mV)。
    我无法增加空间。 那么我想知道对我有什么解决方案吗?
    • 如果电路板的串扰过多、从器件的角度来看、几乎不需要做什么来改善这种情况。  

    使用0 EQ 和0去加重设置、以查看这是否有帮助。 否则、您将进行的更改将必须与布局一起进行。

    此致、

    尼克