This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:基于不同速率的补偿功能

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30EA101, DS30BA101, LMH0394, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327596/ds30ea101-compensation-capabilities-based-on-different-rates

器件型号:DS30EA101
主题中讨论的其他器件: DS30BA101、 LMH0394、 LMH0302

TI 人很好

您能帮助我解释一下 基于不同  DS30EA101速率的补偿能力吗?

我只是在3.125Gbps 情况下找到一个值。 但它必须与 DS30BA101配合使用。

 我们是否可以单独使用 EA101来获得补偿能力? 那么、仅使用 EA101时、该器件的补偿能力如何?

此外、您能帮助我了解如何申请评估板吗? 我在示例库或 ZS 顺序中均找不到。 谢谢你。

我的电子邮件是:tony-liu@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    DS30EA101可自行使用-无需 DS30BA101。

    此部件在1.5GHz 奈奎斯特频率或3Gbps 数据速率下具有50dB 增益。 。 这意味着它可以补偿50dB 的电缆损耗。

    这是一款非常成熟的产品、但不提供 EVM。 请注意、此器件具有与 LMH0394类似的性能。 如果适用、客户可以使用 LMH0394 EVM。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我确认 DS30EA101 芯片在800Mbps 和1.1Gbps 下可提供多少 dB 补偿吗? 我仅发现400Mbps 和1.6Gbps 可以分别提供15dB 和40dB。 我们是否有要提供的数据或曲线?

    DS30EA101对输入差分信号 VIDTH 和 VIDTL 是否有任何电平振幅要求? 可能并未在数据表中说明。

    我的客户想要测试 DS30EA101和 BA 两个芯片。 您知道我可以在哪里申请 EVM 板吗? ZS Order?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    DS30EA101和 BA 101与 LMH0394和 LMH0302相同。 可提供用于 EA101和 BA101的 EVM。 有关更多详细信息、请客户参阅 LMH0394和 LMH0302。

    此致、Nasser