This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:DP83TC811R-Q1初始化/配置序列

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328428/dp83tc811r-q1-dp83tc811r-q1-init-configuration-sequence

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

您好!  

我们使用了 DP83TC811R-Q1器件。 我们正在尝试配置启动序列以获得器件之间的以太网通信。 我在以下文件中发现了差异信息:

'DP.83TC811:Configuration for Open Alliance Specification Compliance"和'DP.83TC811R-Q1 Datasheet '。

第一个文档中显示了测试 IOP (链路建立序列)。

但是、该寄存器0x0475与第二个文档数据表中的值不匹配:

这些文档中是否有任何错误?

另一方面、我们希望了解并举个例子来启动器件并使通信稳定下来、这些就是步骤等。

非常感谢。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我们的团队将于周一2/23/24与您联系。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    两个文档中都没有错误、寄存器0x0475值0x0008表示位3为高电平、这是我们数据表中的保留位、这并不意味着它不起作用、只是未公开显示。  

    此致、
    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送一个 DP83TC811R-Q1启动序列的示例、以稳定以太网通信?  

    请参考0x475寄存器、我看不出 PHY 链路与寄存器描述之间的关系。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为与"在配置完成之前不让 PHY 建立链路"相关的寄存器是0x485、而不是0x475。  

    您是否知道是否测试了文档"DP.83TC811:Configuring for Open Alliance Specification Compliance"和"DP.83TC811R-Q1 Datasheet"中的主节点配置步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    文档"DP.83TC811:配置符合 Open Alliance 规范"和"DP.83TC811R-Q1数据表"中的主节点配置步骤 已经过测试、它是  DP83TC811R-Q1启动序列以稳定以太网通信的示例。 一个 PHY 应配置为主器件、一个 PHY 应配置为从器件。 寄存器0x0475和寄存器0x0485都处于主模式配置步骤中、并且是必须的。 文档中没有错误。

    此致、

    阿瓦塔