This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:SN75LVDS82 1V8替代 DS90CR285

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR285, SN75LVDS82, SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328581/sn75lvds82-sn75lvds82-1v8-alternative-to-ds90cr285

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件:DS90CR285、、 SN65LVDS93

您好

我有一个板有一个信道链路接收器 DS90CR285 ,这是3V3接口的 FPGA。

我需要使用1V8 FPGA 组。

我能否将 SN75LVDS82 (FlatLink)用作 DS90CR285的1V8替代产品?

通道链路和 FlatLink 是否兼容?

谢谢

T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SN75LVDS82是接收器、而 DS90CR285是发送器、因此它们是不可互换的。 通道链路和 Flatlink 器件不能通过单个链路配对。

    FPGA 组是指电源、还是信号上的摆幅?  您能否告诉我们视频时钟的速度是多少、以及您计划使用什么接收器?

    对于带有 DS90CR285发送器的电路板、SN65LVDS93 可能是 替代产品:它可以通过输入支持1.8V IOVCC、但也是3.3V 电源。   

    此致、
    伊克拉姆