This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:接口论坛

Guru**** 2932410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328268/dp83td510e-interface-forum

器件型号:DP83TD510E

您好,先生

我正在寻找 符合 IEEE802.3bu 类别0/1的 PoDL 解决方案。

它将用于我的新设计、配备  10BASE-T1L IC DP83TD510E

你能给我什么信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我们的团队将于周一2/23/24与您联系。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyu:

    我们有多种可用于 DP83TD510E PoDL 应用的参考设计、您是否希望创建完整的 PSE + PD 电路板应用?

    如需 PD 电路板参考、请参阅 TIDA-010261

    如果您对采用 DP83TD510E 的 PSE + PD 应用感兴趣、请通过 e-mayhew@ti.com 与我联系、 我可以提供更多信息。

    谢谢!

    埃文