This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509与 TCA9517与 TCA9801

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801, TCA9509, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329058/tca9509-tca9509-vs-tca9517-vs-tca9801

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件:TCA9801、、、 TCA9517

专家、您好!

我的客户想知道 TCA9509与 TCA9517与 TCA9801之间的差异。 您能否提供它的比较表? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    是所请求的3个 I2C 缓冲器的一般比较表(我还包含了能够进行1MHz 操作的 TCA9617。 TCA9509/TCA9801都使用内部电流源提供上拉电流、而 TCA9517使用静态电压偏移功能检测器件的哪一侧驱动为低电平。 根据使用的 I2C 缓冲器、 每个器件都有一些设计限制。

    还可参考 使用 I2C 缓冲器的原因、时间和方法 以及 本应用手册底部的表 进行进一步阐述。  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致、

    插孔