This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 3.0至 MIPI CSI 2桥接器 IC。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330882/looking-for-a-pcie-3-0-to-mipi-csi-2-bridge-ic

我们有4个摄像头要连接到中央 SOC、而这个芯片有2个 MIPI CSI 2端口、现在这两个都已被前2个摄像头采用。 但它们不支持虚拟 CSI (将4个数据通道拆分为2个通道)  

我们仍然有一个 PCIe 3端口可用。 因此我想知道是否有任何转换器/桥接芯片可用于以太2 * 2通道通道。

还是单个4通道、我们可以拆分?

我们可以使用哪些 TI 器件?

非常感谢。

此致

西蒙