This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:几个问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330811/tusb2e11-several-questions

器件型号:TUSB2E11

大家好、

您能帮助检查以下客户的问题吗? 我在数据表上找不到答案。 其中一些可能对我来说太难理解、因此需要您的帮助。

1.此器件在 HS 活动状态下的功耗是多少? 仅在 HS Idel 中有值。

I/O 电压要求、并符合 eUSB2.0和 USB2.0协议、对吗?  

3、 均衡增益范围 符合 eUSB2.0和 USB2.0协议,对吗?

4.  均衡增益设置方法符合 eUSB2.0和 USB2.0协议、对吗?

5. 预加重功能 符合 eUSB2.0和 USB2.0协议、对吗?

6.上电复位方法 符合 eUSB2.0和 USB2.0协议、对吗?

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu Lijia:

    1.功耗将根据 USB 总线上的活动动态变化。  因此、 如果有更多 USB 流量、功耗将从空闲状态增加。  功耗应始终低于下面所示的最坏情况。

    2、3、4、5、6。  TUSB2E11符合所有 USB 2.0和 eUSB 技术规范。  实际上、我们的团队帮助编写了 eUSB v1.1规范、因此我们达到或超过了该规范中的所有要求。

    此致、

    尼古拉斯