This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:如何通过 WoL 唤醒 CPU

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328969/dp83822h-how-to-wake-up-the-cpu-through-wol

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:DP83867CR

您好!

这是相关问题的延续。 下面是我当前希望实现的目标的摘要。
・通过 WoL 启动 CPU。
・在使用 WoL 启动 CPU 之前、PHY 电源已打开、但 CPU 电源已关闭。
・将 PHY 的 GPIO 连接到 WoL 与为 CPU 供电的电源 IC 的使能引脚、并首先启动电源 IC。
・1 μ s 后、CPU 开启并启动通信。

通常、WoL 是使用 CPU 的 GPIO 中断启动的、但上述方法有些不规则、因为 WoL 是在 CPU 断电的情况下执行的。 从相关的问题中可以看到、人们对 WoL 的 GPIO 是脉冲输出、因此有必要在 GPIO (PHY)-使能(Power IC)中配置锁存电路。 但是、通过查看 DP83867CR 数据表、可以看出、如果设置了 WOL_OUT_MODE ="1"、则不需要锁存电路。 是否不需要锁存电路来使用上述配置来实施 WoL?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    正确、使用电平更改模式将实现与使用具有脉冲模式的锁存电路相同的结果。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的回答。 我还有一个问题。

    当 GPIO_x 设置为输出 WOL 中断时、我想知道它是低电平有效(接收 WOL 数据包时为低电平)还是高电平(接收 WOL 数据包时为高电平)。

    我是否理解正确、可以通过 CFG2寄存器中的"INTERRUPT_POLICY"来设置它?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    正确、默认为高电平有效。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的回答。

    DP83876CR 保持复位状态是否有任何问题? 是否有可能收到任何意见? 例如、我想了解有关以下方面的信息:由于直通电流的原因、是否建议不将复位状态保持在长于数据表中指定的复位时间。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    无限期地将器件保持在复位状态不会导致器件损坏。

    谢谢!

    埃文