This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55HVD233-SEP:设定性能

Guru**** 1134520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55HVD233-SP, SN55HVD233-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330196/sn55hvd233-sep-set-performance

器件型号:SN55HVD233-SEP
主题中讨论的其他器件:SN55HVD233-SP

您好!是否可以 从 SN55HVD233-SEP 器件集性能中读取 SN55HVD233-SP? 如果没有、TI 是否提供设置数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我已将此培训分配给我们的一位高可靠性专家、他们将在本周结束前与您联系。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    是的、您可以参阅  SN55HVD233-SP SEE 报告来了解设定数据。  SN55HVD233-SP 和 SN55HVD233-SEP 的芯片相同;两种器件的封装(陶瓷与塑料)不同、SN55HVD233-SP 符合 MIL-PRF-38535 QML-V 标准。  

    如有任何其他问题、请随时与我们联系。  

    此致、  

    香农·利平科特