This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:局部上电期间的行为

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330806/pca9306-behavior-during-partial-power-on

器件型号:PCA9306

在 数据表 图9-1所示的实现中、如果3.3V 电源开启而1.8V 电源关闭、SCL1和 SDA1是否会处于高阻抗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 此处不适用断电高阻抗、因为 VREF1将下降到0V、导致 EN 引脚上的电压移至3.3V、而不是1.8V + VTH。  

    因此、内部 FET 将被偏置、因为 EN 引脚设置的栅极电压将为3.3V、而由于上拉电阻器上拉至1.8V 电源、输入侧将为0V、现在为0V。  

    由于 VGS > VTH、1侧将连接到2侧。 如果 SCL1/SDA1上发生严重的 GND 泄漏、我预计在这种情况下两侧都会被拉至低电平。  

    此致、

    泰勒