This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:原理图审阅

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330385/tca8418-schematic-review

器件型号:TCA8418

大家好、

我正在尝试使用外部上拉电阻器通过连接的电路来实现该器件。
内部上拉电阻将通过寄存器关闭。
有什么问题吗?

此外、我认为在密钥库模式下、col 在内部作为输出引脚而行作为输入引脚、这是否正确?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    关闭内部上拉电阻器没有问题。 此处的外部上拉电阻器可以正常工作、但是、我认为在设置为输入的行引脚上将需要内部上拉电阻器。 当 COL 输出低电平信号且按下按钮时、ROW 引脚将接收到逻辑低电平、 但是、释放按钮时、行输入引脚无法上升到逻辑高电压、除非该引脚的内部或外部存在上拉电阻。  

    Unknown 说:
    此外、我是否正确地认为在 keyscan 模式下、内部 col 作为输出引脚而行作为输入引脚?

    是的、我认为这是正确的。  

    此致、

    泰勒