This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI 到 PCIe 产品

Guru**** 2553600 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330593/pci-to-pcie-product

主题中讨论的其他器件:XIO2001

大家好、

我们是否有产品支持以下请求?

1.我们需要利用现有的 PCIe 产品来生产支持 PCI 接口的产品。
2、电脑接口是 PCI 接口、最低时钟速率为33/PCI 66MHz、位宽为32位。
3. PCIe 接口下行链路到 PCIe 设备只需要1代*1,即2.5G 单通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;XIO2001只能在另一个方向上工作(PCIe 主机、PCI 设备)。