This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10081:具有串行器的 IBIS 模型

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330009/tlk10081-ibis-model-with-serials

器件型号:TLK10081

尊敬的社区:

由于 TLK10081的 IBIS 模型、我会遇到问题。 我想让我们为该器件进行信号完整性仿真。 遗憾的是、 我可以从下载页面获得的 IBIS 模型不支持串行接口。 我需要一个支持所有串行的 IBIS 模型。

在这种情况下、有人可以帮助我吗?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、除了下载页面上提供的模型外、我们没有任何其他适用于 TLK10081的 IBIS 模型。 我建议改用 HSpice 模型、其中包含高速和低速发送器和接收器。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我已经询问了由谁为我执行仿真的同事。 不幸的是、他不能使用 HSpice 模型。 所以我必须接受这种情况。 不过,感谢你的支持。

    此致、

    马库斯