This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:适用于 PCIe Gen4.0和 SATA 的多路复用器

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327852/tmuxhs4412-multiplexer-for-pcie-gen4-0-and-sata

器件型号:TMUXHS4412

您好!

附件为概述我的要求的方框图。 我需要一个可以处理 PCIe Gen4.0 x4通道的多路复用器和 SATA 3.0接口。 我计划在我的 TX 和 RX 线路设计中使用 TMUXHS4412。 非常感谢您提供有关此 IC 是否适合我的需求的见解。

e2e.ti.com/.../MUX_2D00_PCIe_2D00_SATA.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

       TMUXHS4412应是 适合您应用的正确部件。 您可能需要两个4412多路复用器用于4个通道。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我必须支持4个 PCIe 4.0代 x4通道。 因此、我将使用8个此类 IC。

    此致、

    什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、编写原理图时、不要让 RSVD 引脚悬空。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    规格。 感谢您的意见。  

    谢谢。

    什法利 N