This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于 DP83867IRRGZT 数据表的澄清

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329996/dp83867ir-clarification-for-dp83867irrgzt-datasheet

器件型号:DP83867IR

大家好、

我想澄清一下 DP83867IRRGZT 数据表。 我客户的项目使用的是 VQFN 模型(DP83867IRRGZT)、他们注意到 数据表内部存在异常。 第页上。 9 RGZ 封装48引脚 QFN 俯视图显示了引脚45 (LED_2)、但在 PG 的引脚功能表中。 10-13没有给出 LED_2的引脚45。 它仅提到 LED_0和 LED_1的引脚46和47。 第页仅提及 LED_2的引脚45。 53表8-4. 4级搭接引脚表。

请对此进行澄清。 我已将所有突出显示的引脚45 LED_2附加到下面、以供您 参考。  

e2e.ti.com/.../DP83867IRRGZT-DATASHEET-HIGHLIGHTED.pdf

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您捕捉到这一异常情况。 引脚45是 QFN 封装上的 LED_2的正确基准、我将在下一个数据表修订版中添加此基准:

    如果客户需要进一步说明 LED_2功能、请随时重新打开该主题。

    此致、

    埃文