This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:I2C 模式下的 DP 双模式

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330305/tdp142-dp-dual-mode-in-i2c-mode

器件型号:TDP142

您好!

我们需要将 TDP142用作 CPU DisplayPort 输出和 DisplayPort 输出连接器之间的转接驱动器。

我们希望支持 DP 双模(DisplayPort/HDMI 模式)。

 

TDP142将通过 I2C 进行配置:引脚11/14用于选择 I2C 目标地址、引脚17"F" 或"1"用于选择 I2C 1V8或3V3。

I2C 通用寄存器0x0A、位5 = 0 (HPDIN 位于默认位置)

 

为实现最优功耗:

引脚23 (DPEN/HPDIN)将从 DP 连接器(引脚18)连接到 HPD 引脚

引脚24/25 (AUXp/AUXn)将从 DP 连接器(引脚15/引脚17)连接到 AUX 引脚

 

在此模式下、我们可以在数据表中读出:

引脚29 (SNOOPENZ/RSVD8)是保留的、但我们可以将该引脚保持悬空吗?

引脚32 (HPPDIN/RSVD9)已保留、但我们可以将此引脚保持悬空吗?

对于所有其他保留引脚、我们有备注(1)在 PCB 上保持未连接、而不是引脚29和32的备注、您能说明吗?

 

此外、我不明白为什么在 I2C 模式下、引脚29不再具有监控使能功能。

通过将此监控使能引脚从 DP 连接器(HDMI/DP 模式)连接到引脚13、TDP142可以轻松地了解我们是处于 DP 模式还是 HDMI 模式、并在有 HDMI 的情况下自动禁用侦听。

 您能否确认、通过分析 AUX/DDC 引脚上的信号、TDP142能够检测到我们处于 HDMI 模式(DDC 数据)或 DP 模式(AUX 数据)并对电源管理采取正确的操作?

 

或者、这是否意味着在处于 HDMI 模式时、我们需要通过 I2C 禁用 AUX 侦听?

如果支持、则这需要通过 I2C 初始化组件的代码具备智能性、而且此代码必须知道我们处于 HDMI 模式还是 DP 模式!

 

您能解释一下吗?

 

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚29 (SNOOPENZ/RSVD8)是保留的、但我们可以将该引脚保持悬空吗?

    引脚32 (HPPDIN/RSVD9)已保留、但我们可以将此引脚保持悬空吗?

    对于所有其他保留引脚、我们有备注(1)在 PCB 上保持未连接、而不是引脚29和32的备注、您能说明吗?

    [/报价]

    这应该没有问题。 如果 I2C 线路上有许多器件、请使用3.3V、因为您有更多的地址选项。 如果您希望节省功耗并减少 I2C 目标、则1.8V 是更好的选择。

    引脚23 (DPEN/HPDIN)将从 DP 连接器(引脚18)连接到 HPD 引脚

    引脚24/25 (AUXp/AUXn)将从 DP 连接器(引脚15/引脚17)连接到 AUX 引脚

    [/报价]

    它符合以下源极侧参考原理图

    在此模式下、我们可以在数据表中读出:

    引脚29 (SNOOPENZ/RSVD8)是保留的、但我们可以将该引脚保持悬空吗?

    引脚32 (HPPDIN/RSVD9)已保留、但我们可以将此引脚保持悬空吗?

    对于所有其他保留引脚、我们有备注(1)在 PCB 上保持未连接、而不是引脚29和32的备注、您能说明吗?

    [/报价]

    这些引脚在 I2C 模式和引脚搭接模式下都具有功能。 如果处于 I2C 模式、则使引脚悬空。 如果您计划在将来使用引脚搭接模式、请像使用引脚搭接模式一样连接引脚、并添加一个0欧姆串联电阻器。 在 I2C 模式下可以移除该电阻器并在引脚搭接模式下填充该电阻器。

    此外、我不明白为什么在 I2C 模式下、引脚29不再具有监控使能功能。

    通过将此监控使能引脚从 DP 连接器(HDMI/DP 模式)连接到引脚13、TDP142可以轻松地了解我们是处于 DP 模式还是 HDMI 模式、并在有 HDMI 的情况下自动禁用侦听。

     您能否确认、通过分析 AUX/DDC 引脚上的信号、TDP142能够检测到我们处于 HDMI 模式(DDC 数据)或 DP 模式(AUX 数据)并对电源管理采取正确的操作?

     

    或者、这是否意味着在处于 HDMI 模式时、我们需要通过 I2C 禁用 AUX 侦听?

    [/报价]

    在 I2C 模式下无法使用引脚搭接功能、因此必须在 HDMI 模式下禁用 I2C 中的 AUX 侦听。 您可以在设计中仅使用引脚搭接模式。 请查看数据表中的第9.2.1节。 这是一个典型的源端应用、与您的项目非常相似。

    此致!

    V·皮塔迪亚

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]