This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:I2C 1V8和3V3的 I2C 目标地址数

Guru**** 2868670 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330267/tdp142-number-of-i2c-target-addresses-for-i2c-1v8-and-3v3

器件型号:TDP142

您好!

数据表2019年5月 第3页引脚13 (A0)的内容如下:

当 I2C_EN = 0时、使该引脚保持未连接状态。 当 I2C_EN 不是‘0'时、该引脚还将设置 TDP142 I2C 地址。 请参阅表4。 如果 I2C_EN ="F"、则此引脚必须设置为"F"或"0"

 

您能解释一下吗:如果 I2C_EN ="F"、那么这个引脚必须被设置为"F"或"0"

这是否意味着在 I2C 1V8中、我们无法访问表4中所示的16个 I2C 地址(只有8个可用地址)?

如果 I2C_EN=1 (I2C 3V3)则没有限制?

 您可以确认吗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    正确、当使用3.3V I2C 通信时、使用引脚 A0和 A1选择 I2C 地址没有限制。 不过、如果您使用1.8V I2C 通信、则在地址选择方面会受到限制。 您只能使用未标有红色叉号的标记。