This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:在 TLK6002中、未发生 AGC 锁定、未锁定的原因以及未发生 AGCLOCK 会产生什么影响

Guru**** 2946530 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325586/tlk6002-in-tlk6002-agc-lock-is-not-happening-why-it-is-not-locking-and-what-is-the-impact-if-agclock-is-not-happened

器件型号:TLK6002

在 TLK6002中、未发生 AGC 锁定、未发生 AGCLOCK 的原因以及未发生 AGCLOCK 会产生什么影响。

谢谢。此致、
马利卡朱纳 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mallikarjuna:

    我将在内部检查这一点、稍后会与您联系。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuna:

    很抱歉耽误了时间。

    AGCLOCK 可能无法发生的原因有很多。 一些常见的原因包括:

    • 信号振幅超出 AGC 范围
    • 信号振幅不是恒定的
    • 输入损耗过高
    • 输入信号噪声过大

    我认为如果 AGC 被解锁、器件将声明 LOS、这意味着 AGC 锁对于正常器件运行是必需的。

    此致!

    卢卡斯