This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1419:有关使 DE 为高电平并始终重新接地的查询、无论发送和接收如何。

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330110/thvd1419-query-related-to-making-de-high-and-re-grounded-all-the-time-irrespective-of-transmission-and-reception

器件型号:THVD1419
主题中讨论的其他器件:THVD1406

我们将使用 RS485半双工 IC、并在一个用例中、无论数据传输或接收如何、我们都需要始终将 re_bar 接地并将 DE 设为高电平。 当我们尝试做到这一点时、我们面临着一个问题、即没有发生数据接收。 但是、如果我们仅在传输期间启用 DE、在传输完成后禁用、则一切都按预期运行。 我们需要知道是否可以始终启用 DE、如果可以、请说明如何、如果不可以、请说明原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    当您始终处于高电平时、是否有任何其他器件在总线上通信?  

    当 DE 为高电平时、处于活动状态的收发器将控制总线-如果任何其他器件同时具有 DE 为高电平、则不可能进行通信、并将发生总线争用。  

    一般来说、不建议 DE 始终处于高电平、原因有几个:

    1) 1)除非总线上只有一个器件充当驱动器(1个驱动器充当多个接收器)-如果只有1个器件充当驱动器、则 可能没有问题

    2)如果只有1个器件充当总线上的驱动器、那么另一个考虑因素是功率使用-除非几乎没有停机时间、否则驱动器将在 DE 为高电平时主动驱动总线-这可能会占用大量功率、 尤其是如果您 不需要一直进行通信。  

    就器件本身而言、以下各项之间并无差别:

    A)/RE = GND 且 DE =逻辑高电平(恒定)

    b)/RE = GND 且 DE =逻辑高电平(已切换)  

    这就是我在测试期间询问总线其余部分的状态的原因、因为这类问题通常表示系统级问题、而不是直接器件级问题。  

    请告诉我:  当您始终处于高电平时、是否有任何其他器件在总线上通信?

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

          非常感谢您的答复。 转到查询、我们的系统具有与 RS485半双工传感器通信的微控制器、在该传感器中、两者都必须在请求和响应模式下相互通信。 在控制器侧、我们考虑使 DE 一直处于高电平、re_BAR 处于低电平。 即使传感器正在传输数据、来自控制器侧的 DE 也会处于高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的。 DE 始终为高电平仅适用于与仅一个发送器的单向连接。 使用两个发送器(微控制器和传感器)、您需要控制 DE。 或者、使用具有自动方向控制功能的收发器、如 THVD1406。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,克莱门斯,明白了。 谢谢你这么多的答复。 我能否知道控制 DE 的确切程度如何影响总线上其他器件的传输?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当一个发送器驱动总线为高电平、另一个发送器将总线驱动为低电平时、总线电压处于中间、任何接收器都无法读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:


    Clemen 正确-当多个驱动器在总线上时、它们将遇到总线争用-这可能导致驱动器相互短路。 这不应损坏器件(除非器件在短时间内过热)-但会使通信变得无法进行。  

    此致!

    帕克·道德森