This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:在 THVD2410中短接 DE 和 RE

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331303/thvd2410-shorting-de-and-re-in-thvd2410

器件型号:THVD2410

您好

我们计划使用 THVD2410代替 MAX3440EESA+、不对软件进行任何更改。 这两者之间存在一些引脚差异。 由于,我们不打算更改软件,我可以短接 DE 和 RE 引脚(MAX3440有一个 RE/DE 引脚).  

1)是否允许将 RE 和 DE 短路。 会不会有任何负面影响?

2) 2)如果这两个引脚都短路并且微控制器引脚未定义、是否会导致任何问题? 因为 DE 引脚将上拉2m Ω、RE 引脚将下拉2m Ω。 添加强下拉电阻器好吗、这样引脚在默认情况下将处于定义的状态。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达塔:

    THVD2410是一款出色的器件、是替代产品的理想选择。  

    对于您直接提出的问题:

    1.是/RE 和 DE 可以短接在一起-我想说这是大多数具有两个使能端的 RS -485器件的最常见实现。 需要注意的一点是、高电平到低电平或低电平到高电平之间的转换时间应该很短、这样引脚在一个未定义的范围内的时间太长。  

    2。因此、在 MCU 输出未定义的情况下、我建议在引脚上添加一个更强的下拉电阻(例如4.7k 到10k 可以)。 这是因为如果理想情况下 MCU 输出未定义、则引脚上的电压将为 MCU/2 VCC -根据 VCC、该引脚可能会将器件置于驱动器模式 (通常、您希望默认接收模式、以便不会阻碍总线其余部分上的通信-因为一次只能有1个驱动器处于活动状态)或将器件置于未定义状态。 但是、由于这些2m Ω 电阻器不是超精确的、因此您甚至可能在线路上看不到 VCC / 2 -它可能是不同的。 借助更强的下拉电阻器、风险完全缓解。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森