This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:DFP 模式原理图问题

Guru**** 2961830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331014/tusb321-dfp-mode-schematic-issue

器件型号:TUSB321

您好、支持团队

如图4所示、我们看到了数据表的 TUSB321。 DFP 模式原理图。

为什么

C0P 至 TXN1且 C0N 至 TXP1?  

C1P 至 RXN1且 C1N 至 RXP1?

是否为反向?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    数据线交换进入多路复用器、因为 CC1和 CC2交换到 TUSB321。

    如果这种配置对您的设计更方便、则可以使用此配置。 如果您不交换 CC1和 CC2、那么您需要使 TX1/RX1路由到 B0/B1、并将 TX2/RX2路由到 C0/C1。

    此致!

    谢恩