This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:如何选择外部晶体振荡器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331048/sn65dsi84-how-to-select-the-external-crystal-oscillator

器件型号:SN65DSI84

团队成员

我们的器件带有 LVSD 连接器、可连接三种类型的 LCD 面板。

-第一种类型的 LCD 面板可在60MHz 到75MHz 的频率范围内工作;

-第二种类型的液晶显示器可以在60MHz 到87.5MHz 的频率范围内工作;

-第三种 LCD 面板的工作频率在69.22MHz 到73.9MHz 范围内;

目前、REFCLK 引脚连接到一个 可生成26MHz 时钟的晶体振荡器。

 REFCLK_MULTIPLIER 仅支持1 ~ 3、因此对于26MHz 参考时钟、 REFCLK_MULTIPLIER 应设置为3、可以与 LCD 面板的频率非常匹配、且实际频率为78MHz、该频率将超过某些面板的最大频率(75MHz)。

所以,如果我们想用外部晶体振荡器支持三种类型的面板 , 如何  选择外部晶体振荡器的输出时钟呢?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您需要69.22MHz 和73.9 MHz 之间的 LVDS 频率。 可被2整除的数字是72MHz。 这意味着您可以得到一个36MHz 的振荡器频率、当乘以2时、此频率将产生一个72MHz 的 LVDS 频率、这符合您所有电池板的标准。