This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:不建议在新产品问题中使用 TUSB7340

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330982/tusb7340-tusb7340-not-recommended-in-new-product-question

器件型号:TUSB7340

大家好、

 我们看到、不建议在新设计中采用 TUSB7340。 我们是否可以推荐类似的器件? 我们是否有满足以下请求的产品?

PCIe x1至 x4 USB 3.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dane:

     使用 TUSB7340 NRND 的原因是我们没有资源支持固件开发。 TUSB7340可以支持  PCIe x1至 x4 USB 3.0

      如果客户能够自行开发固件、则仍可使用固件。

      顺便说一下,我们没有其他类似的设备。 TUSB7340/7320是我们拥有的唯一一款 PCIe 转 USb3.0器件。

    此致

    布赖恩